브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to set up an ATV12 drive to run up to 60Hz?
Issue:
ATV12 set-up to run up to 60Hz

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All Serial number

Cause:
N/A

Resolution:
Go into CONF menu.
Set BFR to 60 Hz.
Make sure HSP is set to 60 hz.