브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a controller inside card option for ATV630 process drive?
Issue:
Controller optional inside card for ATV630 process drive.

Product Line:
Altivar ATV630

Cause:
Wants to know if they can get an IMC card for the ATV630 drives?

Resolution:
No there is not an option for a IMC card on the ATV630 drive.