브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the bandwidth requirement of Unity and Quantum
See screen shot of screen to configure (in this case I choosed to allow 12 x 1024 requests ==> it means 12 requests of a maximum length of 1024 bytes for each, by/per MAST cycle).
This parameter concern all requests sent by UnityPro to PLC, for animation, but also download, upload...etc

This parameter will impact the bandwidth between Unity and Quantum, you can calculate the min bandwidth requirement as per this parameter.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Untitled.jpg [238.52 KB]