브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Could OS loader of Unity 5 be used to upgrade latest SV3.3 firmware of Quantum CPU?
Question:
Customer has unity 5.0 software that comes with the OS loader.
Can 140CPU67160 latest 3.3 firmware be updated by the old version of OS loader?
Namely, is  there  any  compatibility issue between the requirements OS loader software and firmware versions?


Answer:

Yes, it can.

There is no compatibility issue between OS loader & specific firmware.