브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I connect my PC to my Altivar drive?
Issue:
Is there an option for the Altivar drives to connect using a RS232 connection?

Product Line:
Alitivar

Environment:
All

Cause:
Product Selection & Services

Resolution
No, converter options for RS232 to RJ45. There is a cable available for a RJ45 to USB part number TCSMCNAM3M002P USB to RJ45
adaptor
For use in connecting to a PC with a USB port
Advantys™ OTB,
Altistart™ motor starters,
Altivar series including
HMI, Altivar controller