브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I connect aluminium or copper, flexible or rigid cables to the single and double terminals of the NSX 400 to 630 range.?
In the NSX 400 to 630 range:

Single terminals, part numbers LV432479 or LV432480, can take: aluminium or copper rigid cables with cross-section 35 to 300 mm² and flexible cables with cross-section 240 mm² maximum.

Double terminals, part numbers LV432481 or LV432482, can take: aluminium or copper rigid cables with cross-section 35 to 240 mm² and flexible cables with cross-section 185 mm² maximum.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ghd16312aa.pdf [788.25 KB]