브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I replace a broken toggle on an NS / NSX circuit-breaker or switch.?

No, the toggle on the breaker frame cannot be replaced as the toggle is integral to the breaker frame.

The breaker frame needs to be replaced.

However, the toggle extension (4 to 5 cm long piece screwed to the toggle) can be replaced, but only if the toggle thread is not damaged.

If the thread is damaged the breaker frame needs to be replaced.

For the NSX up to  250A - Part number is LV429313
For the NSX 400A to 630A - Part number is LV432553