브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the VW3A3720 Ethernet module for the ATV630 Process drive available?
Issue:
Can I get the VW3A3720 or the Ethernet module for the ATV630 Process drive?

Product Line:
Altivar Process 630

Environment:
All

Cause:
VW3A3720 availability

Resolution:
Yes, it is available and your ATV630 Process drive must be firmware version 1.5 or above to use this option card.