브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the HMIGTU be used without a display?
Issue:
Trying to find a way to use the HMIGTU series without purchasing a HMIDT screen.

Product Line:
HMIGTU, HMIG3U, HMIG5U

Resolution:
Unfortunately, there is no way to use the HMIGTU series without an HMIDT screen. The HMIGTU series receives its power via the HMIDT display. The two modules must be used together. If you require to use a HMI without a screen, consider the Magelis Modular IPC range (HMIBM series).