브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the TSX Momentum modbus programming cable?
Issue
Part number for programming cable

Product Line
TSX Momentum

Resolution
The part number for the TSX Momentum modbus programming cable is a 110XCA20300 (DB9 - RJ45 Adapter) and one of the below 110XCA2820X  communication cable depending of length needed:

110XCA28201 RS232 Communication Cable—3ft, RJ45–RJ45.
110XCA28202 RS232 Communication Cable—10ft, RJ45–RJ45.
110XCA28203 RS232 Communication Cable—20ft, RJ45–RJ45.