브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to calculate the MC80 DIO channels
MC80 had modules HSC, DDM and Analogs fixed in its module. Sometimes user need the HSC but need more DI and DO, so we can propose user configure the HSC as DI and DO,
The questions is that how many channels of the HSC can be used
HSC DI channel 0, can be used as 6 x DI, and 2 x DO. make sure the 24V power supply for input and output connected.
HSC had two channels 0 and 1, so the DI is 12; DO is 4.The configuration page is at default.
Please refer to the attachments

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
2.jpg [147.76 KB]
3.jpg [58.71 KB]
1.jpg [116.54 KB]