브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
VA consumption for Link150
VA consumption for two different ports is as follows :
For 24 Vdc Mode : 24 Vdc,130 mA

For PoE Mode : 48 Vdc, 65 mA