브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you use the VW3A1101 keypad on the ATV12 drives?
Issue:
Wants to use the VW3A1101 keypad on the ATV12 drives.

Product Line:
Altivar ATV12

Environment:
All

Cause:
Customer wanted to know if he can use the VW3A1101 keypad on the ATV12 drive.

Resolution:
The VW3A1101 keypad will not work on the ATV12 drive.  You will need to use the VW3A1006 or VW3A1007 keypad display.