브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What would cause the motor to jerk up and down when running an ATV312 drive?
Issue:
Motor jerking up and down when running an ATV312

Product Line:
Altivar ATV31 and ATV312

Environment:
All

Cause:
Motor is not running smooth its jerking back and forth.

Resolution:
Check the motor nameplate for the correct motor data.  Enter this data into the DRC and SET menu
DRC menu enter
BFr= 60hz
UNS= 230vac or 460vac motor voltage
FRS= 60hz
NCr= 2.4 amps  for whats stamped on the motor name plate
COS= .80
UFT= Change to L

SET menu
ACC= 1 to 10 seconds
DEC= 1 to 10 seconds
LSP=  Choose
HSP= Choose
ITh= 2.4 amps or whats stamped on the motor name plate
URF= 40%.