브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I locate the serial number on the ATS48 softstarts?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Needs the serial number of an ATS48

Product line:
ATS48, Altistart 48

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The serial number is printed under the bar code on the nameplate.  The nameplate is located on the right hand side of the ATS48.  See the photo example attached.




슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS48 serial number location.bmp [2.16 MB]