브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the impedance of the analog input AI1 on the ATV12 drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Impedance of the ATV12 Analog input AI1.

Product Line:
All ATV12 drives

Environment:
Analog input 1

Cause:
None

Resolution:
Analog input AI1 can be configured as a voltage input or current [AIIt = 5U, 10U or 0A].
Analog voltage input can be configured 0 to +5 V or 0 to +10 V (maximum voltage 30 V).  the impedance: 30 kΩ.
Analog current input x to y mA, has an impedance of 250 Ω.