브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the total DC bus capacitance for the ATV960 drive in microfarads?

Issue:
Needs the total DC bus capacitance for the ATV960  in microfarads

Product Line:
ATV960

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
T
he DC capacitance for the ATV660/960 is 10mF per brick.

1p: ATV960C11 ... C16: 10mF
2p: ATV960C20 ... C31: 20mF
3p: ATV960C35 ... C50: 30mF
4p: ATV960C56 ... C63: 40mF
5p; ATV960C71 ... C80: 50mF