브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What may cause the New Variables from Equipment to be empty when linking the Vijeo Designer V6.2 variables to Unity Pro v?
When linking to a Unity Pro XVM or STU files, check that the IEC61131 box is checked in the Modbus Equipment driver configuration window.
Also check that there are no variable filters turned on. In addition, also check that the Unity project is built prior to export of the XVM file.