브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
SoMachine/Machine Expert - Basic: How can I insert a Free POU between two Free POUs?
The option menu "Insert Free POU" is not available in SoMachine/Machine Expert - Basic.
If you want to insert a Free POU between two others, you can follow these steps:
  1. Add a new free POU
  2. Select the new free POU
  3. Use the keyboard Ctrl+X  (cut)
  4. Select the Free POU where you want to insert the new free POU
  5. Now use the keyboard Ctrl+V (paste)