브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
OFS returns error 1053
Product Line
OFS

Environment
Windows 10

Resolution
When you install OFS, the following error could get get returned from the installer if .Net Framework 1.1 s not installed on the PC.
'Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
To resolve the issue, use the instructions defined in the Microsoft KB839174 (reference 'https://www.betaarchive.com/wiki/index.php/Microsoft_KB_Archive/839174'




슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
FIX_ You receive an _Error 1053_ The se...top or pause a managed Windows service.pdf [633.14 KB]