브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the Generic PC Series Target with Vijeo Designer Runtime support Web Gate?
Issue:
Looking for information regarding Web Gate and the Generic Windows PC series in Vijeo Designer

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
Yes, the Generic PC Series Target in Vijeo Designer supports the Web server and Web gate feature. The platform is exactly the same as an IPC which also supports all the features available in Vijeo Designer.