브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a third party photo cell be used with twilight switches?
No, the twilight switches, such as the IC100, IC2000, IC2000P+ and IC100k, are designed to be used with the photo cells supplied with them.