브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I monitor motor voltage on an ATV71?
Issue:
Monitoring motor voltage on an ATV71

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Customer would like to monitor the motor voltage while the drive is running.

Resolution:
The motor voltage can be monitored by going to menu 1.2 Monitoring in the drive menu.