브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
GP3000시리즈는 시판되는 USB케이블로는 전송할 수 없습니까?
GP3000시리즈는 전용케이블 CA3-USBCB-01을 사용하셔야 합니다.
CA3-USBCB-01에는 특수한 하드 기판이 내장되어 있어서, 그 기판으로부터 표시기의 전송에 필요한 신호를 보냄으로서, 안정된 전송을 실행하고 있습니다.
시판하고 있는 USB케이블의 경우, 이 하드 기판이 없기 때문에 안정된 신호로 전송할 수 없게 되어, 전송 동작이 불안정해지기 때문에 사용할 수 없습니다.

XGKWS.PNG