브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Vijeo Designer cannot run simulation. Error: "Could not start runtime. Make sure runtime is installed."
Issue:
Unable to launch the Vijeo Designer simulation mode.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
One possible cause for this error is if there is a file or folder at C:\ named "Program". Typically this file or folder is locked and cannot be deleted normally. If one exists, reboot your PC in safe mode to either rename it or delete it.