브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the cable to use with Bluetooth adapter TCSWAAC13FB to connect to a M221 PLC
The M221 catalog pages advise about M221 compatibility with Bluetooth adapter TCSWAAC13FB
but none of the cables (including the RS485 RJ45 cable) provided within the box of the Bluetooth adapter TCSWAAC13FB is compatible with the RJ45 RS485 serial interface of the M221
It is necessary to have a cable reference XBTZ9980 to connect the TCSWAAC13FB to a M221 PLC