브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the DIO scanner capability of BMENOC03*1?
Before Unity Pro v11.1 the DIO scanner capability of BMENOC03*1 is 2K input/output words, since Unity Pro v11.1 the DIO capability of BME NOC03*1 will be improved to 4K input/output words.