브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV930 drives have real time clocks?
Issue:
Is real time clocks built into the ATV930 drive?

Product Line:
ATV930

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer request

Resolution:
Yes, ATV930 does have a real time clock.  From the main menu, selects "My preferences" then highlights "Date/time settings" and presses OK.  This view allows to set date and time.  This information is used for the time stamping of all logged data.