브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to determine the actual current draw on the 'BMXCPS3500' power supply module using Unity?
Issue
Is it possible to determine the actual current draw on the 'BMXCPS3500' power supply module using Unity?

Product Line
BMXCPS3500

Environment
Windows 10

Resolution
No, It is not possible to determine the actual power supply current draw on the BMXCPS3500 M580 power supply module.