브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you get full motor torque at zero speed on the ATV320 drives?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV320 using full motor torque at zero speed.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All serial numbers for Altivar 320

Cause:
To run the drive in a closed loop mode

Resolution:
The Altivar 320 is very similar to Altivar 32 and the Altivar 312.
All of these products do not manage closed loop regulation.
For closed loop control, consider an Altivar 71 or Altivar 900 series drive plus an encoder option card.