브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the replacement SCR firing boards for the ATS48 soft starters?
Issue:
Replacement SCR firing boards for the ATS48 soft starters

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
ATS48C41Y – ATS48M12Y models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement SCR firing board is selected based on the ATS48 part number.
There are multiple boards per ATS48.
See the attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS48 Firing board.pdf [124.07 KB]