브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is Resi 9 electrical panel and trunking system compatible with competitors products/systems?
YES . The Resi9 electrical panels can be installed on trunking directly with Hager products and Legrand products (Gamma Hager and Legrand Drivia). Conversely Drivia and Gamma units can be installed directly on the Resi 9 trunking .
For other offers, not Schneider control panels, installation on Resi9 trunking system can be made using the universal media.
References: R9H13537 (13Modules) and R9H13541 (18 Modules)