브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which Magelis iPC will have Windows Server operating system?
Issue:
Which Magelis iPC will have Windows Server operating system?

Product Line:
HMIRSPSXR6T01, HMIRSPSXR6S01, HMIR Rack PC, Windows Server

Resolution:
From the 4/2016 catalog, only the Rack PC (HMIR) will come with Windows Server 2008 and 2012 R2.