브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause Intermittent communication issues when using VW3A3320 Ethernet Combo card?
Issue:
Intermittent communication issues when using VW3A3320 Ethernet Combo card

Product Line:
ATV71, ATV61, Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Intermittent communications drop out

Resolution:
Check to see if there are other PLCs or Controllers on the network that are not Online. Isolate them off the network.
Also, it is important to remove the heat sticker off the cards when installing.