브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do the ATV630 and ATV930 Process Drives come with a keypad?
Issue:
ATV630 and ATV930 Process Drives come with a keypad.

Product Line:
Altivar Process 630, Altivar Process 930

Environment:
All part numbers

Cause:
Customer wants to know if the keypad is included or needs to be ordered separately.

Resolution:
YES, the drives come with a keypad.
The keypad can also be ordered separately, if needed, part number is VW3A1111.