브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the ATV320 be available above 5HP in 480V compact version?
Issue:
ATV320 availability above on 5HP in 480V compact version.

Product Line:
ATV320 series

Environment:
Compact version (C)

Cause:
Information unavailable or difficult to find in current literature.

Resolution:
The ATV320 series, 480V rating, will only be available up to 5HP in the compact (C) version.  Above 5HP, the Book (B) version will be available from 7.5HP to 20HP.