브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the Smoke Purge option Available on ATV660 Enclosed Drives?
Issue:
​Smoke Purge option on ATV660 Enclosed Drives.

Product Line:
ATV660, Altivar 660

Environment:
All

Cause:
Smoke Purge option is not listed in Catalog

Resolution:
The Smoke Purge is available as an Engineered To Order (ETO) option for the time being.  See your local distributor or Area Drives Manger for details.