브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I reset CANopen communication from a SoMachine controller to an ATV312 after an E-stop command?
Issue:
Reset CANopen communication from a SoMachine controller to an ATV312 after an E-stop command.

Product Line:
ATV312

Environment:
All using CANopen

Cause:
Reset via CANopen

Resolution:
You can use the MC_Reset_ATV FB to reset the communication after an E-Stop.