브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the power converters in the Field Drives de-rated like E-Flex drives?
Issue:
Are Field Drive de-rated like E-Flex drives?

Product Line:
ATV61/71 Field Drive

Environment:
De-rating the drive

Cause:
n/a

Resolution:
No, there is no de-rating on Field Drives