브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does the suffix "EU" indicate on a ATV630 drive?
Issue:
"EU" suffix on a ATV630 drive

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
ATV630/ATV930

Cause:
EU Suffix

Resolution:
EU indicates the drive is rated for IP55 (Nema 12) and includes a disconnect switch.