브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
UP11_Whether unity pro complies with IEC62138
Question:
Whether unity pro complies with IEC62138?

Answer:
Unity Pro with M340 controller has been yet agreed as IEC62138 compliant.
Unity Pro with M580 compliance is under evaluation & is regarded to be ok soon.