브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to check if XGSZ24 works properly.
To check if the RS232/RS484 works properly, it needs to connect the converter on PC RS232 connector and wrap the RS 485 emission to reception like:
RS485 to RS232 converter
Now just use the hyperterminal windows on RS232 port.
All characters entered the keyboard should appear in the hyperterminal window.
If none appears, the converter will not work.