브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Upon opening Unity the DTM Catalog Update hangs at the PRM Gateway DTM.
Issue
DTM Catalog Update hangs at the PRM Gateway DTM

Product Line
M580, Quantum, Profibus Remote Master

Environment

Unity Pro

Resolution

Please install the PRM Gateway DTM V1.2.13.0.
Please use the current PRM Master and PRM Comm with this PRM Gateway DTM.

There will be a PRM Gateway DTM version 1.3 by the end of 2016 for UP11.1