브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Generic_Modbus_DDXML_DTM_Library_2.0.3 documentation
Title
Generic Modbus DDXML DTM Library 2.0.3 documentation

Issue
Generic Modbus DDXML DTM Library 2.0.3 documentation

Product Line
Modbus

Environment
Unity

Cause
N/A

Resolution
The ReadMe file for Generic_Modbus_DDXML_DTM_Library_2.0.3 states that for devices supporting only Modbus serial line communication Process Data tab will not be available.
The Process Data tab is unavailable for device DTM which supports Modbus serial line protocol because some device DTM does not have Input/Output process data, as the DDXML does not contain the information for the process data. Attached is the documentation.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
User Manual Generic_Modbus_DDXML_DTM.zip [3.44 MB]