브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the ATV600 series Drives compatible with Ethernet?
Issue:
ATV600 Ethernet Modbus TCP compatibility

Product Line:
Altivar Process Drives

Environment:
All

Cause:
Installation

Resolution
Yes, Ethernet TCP/Modbus TCP is standard integrated functionality. Ethernet IP requires a separate Option Card VW3A3720 (min. Firmware ver. 1.5) or (min. Firmware ver. 1.6) VW3A3721. These are both combination TCP/IP and Ehternet IP Option Modules with dual port daisychain functionality.