브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to fix Modbus communication issue on Flair 23DM

Products concerned
Flair 23DM – réf. EMS58355, with firmware version lower than V2.01

Issue description
The Modbus communication is not working when :

  • network frequency parameter is set to Auto (Automatic detection)
  • and the bus speed is set to Auto-Mode


1

Solutions

  • Without firmware update

Don't set the network frequency parameter to Auto, set the parameter to the current network frequency.

2

  • With firmware update

Update your product with firmware version V2.01 or higher.