브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
GP-Pro EX에서 작성한 화면을 GP표시기의 COM 포트로는 어떻게 전송하나요?
GP 표시기의 COM 포트로는, PC(노트북)측에서 전송이 불가능합니다.

Transfer Tool (전송툴)창에서 "전송 설정"의 "통신 포트 설정"에서 "COM" 선택 항목은, PC(노트북)측의 연결 포트를 가리키는 것입니다.
Transfer_COM.PNG

PC측 연결 케이블은 자작 케이블로 제작하여 사용하십시오.

GP측은, 프로페이스의 USB-시리얼(RS232C) 변환 케이블(CA6-USB232-01/옵션 별매품)을 사용하여, USB포트(A-type)측에 연결됩니다.
GP-Pro EX 1.10 이상에서 작성한 시스템 프로그램(Runtime)이 다운로드되어 있는 표시기에 대해서만 전송할 수 있습니다.
IPC 시리즈 또는 SP5000 시리즈 오픈 박스(SP-5B40)를 사용하는 경우, COM 포트에서는 전송할 수 없습니다.
아래 2개의 케이블을 사용하여, PC와 GP 표시기를 접속합니다.
Transfer_COM_1.PNG