브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What Ethernet communication protocols are available for M221 controllers with an Ethernet port?
TM221CE*** and TM221ME*** controllers have an embedded RJ 45 Ethernet port (10/100 Mbps, MDI/MDIX) with Modbus TCP (Client/Server), EtherNet/IP (adapter), UDP, TCP protocols.