브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I connect to a SoMachine controller via an EWON gateway?
1 - Setting up the eWON configuration through eCatcher


2 - Setting up the SoMachine controller via SoMachine to connect via the eWON gateway


In addition:
From SoMachine - Had him check Dial up via "Active path" under the Project Settings and communication.
From the Gateway Management Console under the Static Remote Connection - Added the local IP address of the SoMachine controller