브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
I have changed the Modbus address of a power meter through Ecoreach. But I can’t see the modified address in the device value area. How to view the updated device address?
Once you change the Modbus address of a power meter through Ecoreach, the device gets disconnected. You could change the address in the connection parameters of the power meter home page in Ecoreach, reconnect to the device and the modified parameters can be viewed as per.